This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:INA168 - CURRNE 检测问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310776/ina168-q1-ina168---currne-sense-problem

器件型号:INA168-Q1
主题中讨论的其他器件:INA168INA186

大家好!

我正在使用组件 INA168:

RS = 0.01 Ω

RL = 133KTHM 和100pF 并联电容器

之后是缓冲放大器 AD8615、RC 输出 R=10欧姆 C=1nF、连接到 ADC

我需要测量从0到15安的电流、

当负载电流为1.7A 时- RS 电压为17mV

在输出端、I 测量值为350mV、根据数据表、电压应该为450mV

我不知道为什么,我没有睡一整晚,因为考虑它。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电压= 24V

    INA168电压= 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据负载电压、我假设您的平均输入电压为 INA168输入引脚。

    而"INA168电压"是指 V+处的 INA168电源电压。

    您是否会尝试确认当前设置的准确性? 什么设置1.7A 负载?  

    Rs 和 RL 的容差是多少?

    您是否会发送 Rshunt 布局的基本图像?

    还有一个布局或图表说明 INA168接地如何连接到 24V 电源返回也会很有用。

    测量较高电流时、精度会发生什么情况? 请提供一些数据点。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电压我的意思是 Vin+ Vin-

    INA168电压 I mean supply V+

    现在的负载是一个负载电阻器、我的电源带有电流监视器、我使用 Fluke 测量电流。

    Rs 和 RL 的容差为1%、

    当电流1.7A 时、INA186的值为1.3A

    当电流为4.5A 时、INA186的值为3.8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输入引脚 Vin+和 Vin- 17mV 上测得的 I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、伊加尔、

    1.如何连接所有 IC 和仪器接地端?

    如何测量 INA168的输出电压? 有 ADC 还是有电压表? 使用电压表时、请相对于 INA168接地引脚进行探头(尽可能靠近)。

    如何测量差分输入电压(VIN+至 VIN-)?

    4.我建议确保所有 IC 和仪器的回路/接地被接回一个单一接地点、通常是24V 源回路、并且使用低阻抗电缆。

    5. 用外部电压表测量电路中 INA168接地引脚与其他接地点之间的差值。

    6.尝试简化电路并断开 INA168与运算放大器的连接。  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在所有 组件下面我有接地平面和电源平面。

    2.使用 ADC 进行测量、当我使用 Fluke 进行测量时、探头位于两侧的输出电容器上。

    3.我用 Fluke 87用 MV 刻度测量。

    我的电路中还有20个 INA168、测量结果良好-但 Rs = 0.02

    Rs = 0.01可能很低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、伊加尔、

    Rs 越小将影响精度、但由于输入失调电压、这仅在电流较小时发生。 该误差在较高的电流下应该可以忽略不计。 15A 负载时的效率误差将很有帮助。

    您能否提供原理图? 其中一个10mΩ 电路和一个用于比较的20mΩ 电路? 请包含直至 ADC 的整个信号链。

    还请发送分流器布局的屏幕截图(一个用于10mΩ、另一个用于20mΩ 电路)。

    如果您不想在此发送此信息、您可以私下或通过我的电子邮件向我发送信息。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了私人消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、伊加尔、

    我已经在私人信息中回复了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、伊加尔、

    由于我还没有回头见、我要将该主题标记为已解决、但如果您有任何更新、问题或疑虑、可以简单地回复或启动新主题。

    此致、

    彼得