This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253EVM:INA253EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA253EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310336/ina253evm-ina253evm

器件型号:INA253EVM
主题中讨论的其他器件:INA253

迪亚尔斯、

我现在打算使用 INA253作为电源、GND、音频输出 D 类放大器的每个电流测量方式。

购买 INA253 EVM 后、我将其中三个连接器连接到每个部分、以测量使用以下所示的 INA253EVM 的任何修改产生的每个电流   

插入了与5V 之间的关系。 因此 REF2电压已连接至5V、REF1为 GND。 当测量每个"OUT"的引脚时、该引脚都将围绕"Power"(2.325V)、"GND"(2.307V)、"Output of Amplifier (2.3V)"。

您能帮助说明电压是否正确吗? 如果没有、您能帮助提供任何测量方法吗? 如果是,你可以帮助告知如何转换/ caluraqte 它作为一个 curent 流吗?

帮助您获得任何支持  

谢谢

此致、

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaydon、

    欢迎光临本论坛。 谢谢发帖。

    1.您能否确认在何处探测接地以进行这些测量?

    2.您能测量 VS 引脚电压吗?

    3. OUT 引脚是否驱动或连接到任何外部电路?

    输出应偏置到 VS 和 GND 之间的中点。 2.3V 在额定范围之外。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的反馈、下面是我对我们的问题的反馈

    1.您能否确认在何处探测接地以进行这些测量?

      --->我将探测它的 GND 连接到每个板 GND。 并且 INA253 EVM 的三个 GND 已连接在一起、  

    2.您能测量 VS 引脚电压吗?

      --> 5V 已连接  

    3.  3. OUT 引脚是否驱动或连接到任何外部电路?

      -->否。 它只是连接到示波器、并测量输入电压  

     

    帮助获得你的任何检查 potins 的建议再次。 顺便说一下、如果有"OUT 引脚"的电压等级、您能否帮助还建议如何计算电流?

    是否应以100mV/A 进行计算? 例如,如果"输出引脚"的电压是2.6V ,那么它应该被  0.1V: 1A = 2.6V : X ?

    帮助获取您的反馈

    谢谢

    此致、

    杰登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaydon、

    您能否获得一个准确的电压表、并相对于 INA253 GND 引脚和系统接地(TFA 低侧 FET 接地)测量 INA253EVM 的 VS 引脚? 我们必须知道该电压轨的负载不会从5V 降至4.6V。

    此外、每个 INA253EVM 面板(即 A1、A2和 A3)的接地端都应具有自己的专用系统接地电缆(TFA)。 实质上、任一 IC 的接地端必须全部返回到单点(星型连接)、而不是全部串联。

    我认为您应该简化测试设置、只将一个 INA253EVM 面板连接到您的5V 电源和接地端。 因此、完全浮动其他两个面板。 您可以保持内部分流器(IS+和 IS-)接线片串联、但以上就是全部。 如果简单的话、也许还可以尝试拆除这些连接。

    当一个 REF 引脚连接到 Vs、另一个连接到 GND 时、 INA253的 Vout 计算如下:

    VOUT =增益*负载+(Vs-GND)/2、其中增益以 mV/A 为单位。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaydon、

    我要将此主题标记为已关闭、但如果您有任何更新、疑虑或问题、请在此处发帖或开始新的主题。

    此致、

    彼得