This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:针对 SMD 外部晶体管的建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322383/xtr110-recommendation-for-smd-external-transistor

器件型号:XTR110

大家好! 我计划将 XTR110用作一个简单的0-10V 至-20mA 转换器、并想使用表面贴装外部晶体管。 数据表中推荐的晶体管均为穿孔晶体管、大多数晶体管似乎已过时。

除了确保 VDS 大于我的电源电压且 Pd 足够高之外、我是否还需要为 PMOS 考虑任何其他规格? RDS On? VGS th?

电源电压将为28VDC。

以下两项是否均可接受?

  • 二极管公司 DMP10H400SK3
  • Vishay Siliconix SUD09P10-195

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体管之所以未集成、只是因为它需要耗散功率。 选择 TO-252封装是个好主意。 (28V× 20 mA = 0.56W、效果不算太差。)

    您必须检查栅源击穿电压(请参阅第7页)。

    RDS (on)无关紧要、因为晶体管将调节到更大的电阻、且栅极靠近 VGS (th)
    VGS (th)并不重要;您的选择阈值与数据表建议值类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,明白了,谢谢! 我链接的两个晶体管的 VGS 都是20V、因此如果我正确阅读数据表、我只需要添加12V 齐纳二极管。