This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:是否为该器件提供了 SPICE 模型(THS2630)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS2630, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322501/ths2630-are-spice-models-available-for-this-part-ths2630

器件型号:THS2630
主题中讨论的其他器件:THS4131,, TINA-TI

我有一个采用 THS4131ID 的设计、该器件即将停产、我打算根据 THS4131网页上的建议、将其替换为新器件 THS2630。

我已经购买了样片器件、并将 THS4131替换为 THS2630、本底噪声是原始器件的3倍。 此部件用于驱动一个多极 LC 抗混叠滤波器、然后另一个放大器将输入驱动至 LTC2206 ADC。 切换回 THS4131、本底噪声恢复至原始噪声水平。

这似乎不正确的结果、THS2630具有略好的噪声斑点以及非常类似的其他规格。

我已经在 LTSPICE 中完成了 THS4131仿真、并且想使用相同的工具通过仿真来评估 THS2630、但我在 TI 网站上仅找到了 TINA 模型。 您是否具有适用于 THS2630的未加密 SPICE 模型以及新器件可能显示更高噪声的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    附件是 THS2630的.lib 文件

    e2e.ti.com/.../THS2630.lib

    我还完成了对 TINA-TI 中提供的电路的仿真、并且在该仿真中、THS2630与 THS4131的噪声性能有所提高。  

    THS4131仿真:

    THS2630仿真:

    您感到奇怪的是、THS2630上的本底噪声远远高于 THS4131。 您能否提供所看到的测量结果?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您使用 SPICE 模型和进行分析。 我们将重新进行噪声测试、我会告诉您我们找到的结果。 在我发布的电路之前有一个可编程增益级、我们无法验证对于两个测试是否设置相同、并且电路的噪声主要受源而非此处仿真的电路的影响。 所以我想利用增益设置的证明来重新进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:  

    感谢您提供该更新。 如果问题仍然存在、请在您重新运行噪声测试后告知我。

    谢谢。

    尼克