This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4377:低成本替代产品

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4377, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323142/opa4377-low-cost-alternative

器件型号:OPA4377
主题中讨论的其他器件: TLV9054

您好!

我们需要一个将在光伏逆变器信号调节电路中使用的 OPA4377低成本替代产品。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9054有点相似。

    在电压范围、速度、压摆率、失调电压误差和噪声方面有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您是对的、除了输入偏置 TLV9054 将是合理的、谢谢。