This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:输出电路配置信息

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, TLV9002, OPA2322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322481/opa2196-output-circuit-configuration-information

器件型号:OPA2196
主题中讨论的其他器件: TLV9002OPA2322

您好!

我想确认 OPA2196的输出配置。
我正在寻找能够减少交叉失真的器件。
一般而言、TI 发布了"零交叉"产品、因此我应该从这些产品系列中选择器件。
但是、当前的"零交叉" 器件仅支持最高5.5V 的电源电压。
我想使用10V (+/-5V)、因此需要通过另一种方法进行确认。

然后、我找到了 e-trim 产品。 似乎这种技术减少了输入失调失真。 因此、与常规器件相比、我们可以预期交叉失真会降低。
但是、从交叉失真的角度来看、我不确定输出的影响。 您是否有使用 Arch 的任何信息或者您是否也有从交叉失真的角度看输出级的技术?

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的"零交叉"特性表明、运算放大器使用电荷泵、因此单个晶体管对可以覆盖整个输入电压范围。 在没有此特性的轨到轨运算放大器上、N 沟道/P 沟道(或 NPN/PNP)输入对之间的交叉可以在失调与共模电压之间的关系图中看到;例如、下面显示的是 TLV9002和 OPA2322:

    此功能仅用于低电压轨到轨运算放大器、因为在电压较高时、更容易避免输入电压范围的不良部分。

    关于输出交叉失真、没有任何特性可以明确指示运算放大器是为避免这种情况而设计的。 不过、现代运算放大器通过使用 AB 类输出驱动器来实现这一点:

    搜索低输出交叉失真的唯一方法是查找具有高 CMRR 的运算放大器(该值同时涵盖输入和输出失真;请检查该值是否在您关心的输入电压范围内进行了测试)。
    (有关 OPA2196在输入转换区域的行为、请参阅数据表的第7.3.6节。 注意第6.7节中的 CMRR 专门用于多个范围。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。
     >然而,现代的运算放大器实际上通过使用 AB 类输出驱动器做到这一点:
    是的、我也同样知道器件是否可以减少输出交越失真。
    (某些运算放大器具有输出驱动器和 C 输出驱动器组合。 这种运算放大器将导致较大的输出交叉失真。)
    我想知道是否有任何方法可以识别输出驱动器类型。
    但是、根据您的回复、我认为除了供应商在数据表中披露配置类型外、很难对输出驱动器进行重新编码。 或者、正如您说过的、是否可以从 CMRR 规范识别输出类型?

     Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Br、

    实际上有两种现象称为"交叉失真"。  一种形式的交越失真有时被称为"输入交越失真"。  这种类型的失真与使用两个输入级的轨到轨共模输入有关。  这个  运算放大器输入和输出摆幅限制 文档详细描述了这一限制。  请注意、这与共模输入摆幅有关、因此仅在输入信号范围接近电源轨的同相配置中才会注意到该问题。  另一种形式的交越 失真有时称为"输出交越失真。   输出级失真  是一个有关输出级失真(包括输出交叉)主题的好视频。  总的来说、我认为功率运算放大器中的输出交叉问题更为严重。   e2e.ti.com/.../Small-Signal-Amps-and-Power-Op-Amp-Crossover-Distortion.pdf 是一个介绍功率运算放大器和交叉失真的演示文稿。  如果距离是您的主要顾虑、我可以通过查看各种 THD + N 图来了解放大器是否符合您的要求、而不是关注输出交叉失真。  然而、正如 Clemens 指出的、您可能需要注意 输入交越失真  以及限制输入信号共模范围或使用反相配置来更大限度地减少失真。   

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。
    我了解哪一点对于检查输出交越失真很重要。
    我将关闭该主题。

    Br、