This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式电力线上的 INA193电流传感器

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320666/ina193-current-sensor-on-isolated-power-line

主题中讨论的其他器件:INA193

您好!

我使用 INA193测量来自隔离电力线的电流。

INA193在 V+引脚中连接到5V、GND 连接到 V-。

Vin +和 Vin -与20m 欧姆电阻连接、Vin +和 Vin -的接 地基准与 GND 不同、即 RTN_IN

此连接是否正确?  

除了 CMR (数据显示80dB)外、接地之间没有隔离数据。

此致、

吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    感谢您的发帖。 我想了解一下有关您的应用的更多信息。

    促使需要单独接地的应用要求是什么?  

    Supply_IN 和 RTN_IN 的预期电压是多少?

    流经20mΩ 分流电阻器的预期电流是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我有一个带有单独接地的系统。 Supply_In 和 RTN_IN 驱动的电压为18-36V、我希望 INA193能够提供3.5-4A 的最大电流。

    之后、它连接到隔离式直流/直流转换器、直流/直流转换器的输出成为主要电源。

    此致、

    吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我需要一份完整的原理图来了解接地端的连接位置。

    请提供一个原理图、其中突出显示了与 GND 和 RTN_IN 节点的所有连接。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    请参见附加原理图。

    请看这一切是如何连接的、我担心该 GND 信标 INA193之间的隔离。

    e2e.ti.com/.../1212.design1.pdf


    此致、

    吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yossi

    INA193的输出信号是否正被馈送至微控制器?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    可以。

    我的问题是 GND 连接是否正确?

    我担心需要测量的电流是"浮动"的、因为它使用了另一个 GND。

    此致

    吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我希望您尝试移除 C2 1uF 输出电容器。 这是一个非常大的输出电容器、可能会导致振荡。

    对于大于20mV 的检测电压、最大容性负载为10nF。 您的设计的 Vsense 工作电压范围为70mV 至80mV。  

    请告诉我这次移除 C2的实验是否可行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    C2对我来说是可选的。 我可以将其删除或放置其他内容。

    我想回到我的主要问题、GND 连接是否良好? 我会在 GND 和 RTN 之间实现隔离?

    吉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    我建议为 C2设置一个更小的电容器、正如我在上一个帖子中所说的那样。

    只要输入电压(IN+/IN-和 GND 之间的电压)处于数据表中指定的限制范围内、接地就不应该是一个问题。  

    此致、