This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4151:THS4151ID 偏移调节电路的计算公式

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321095/ths4151-calculation-formula-for-offset-adjustment-circuit-of-ths4151id

器件型号:THS4151

您好!

THS4151ID 失调电压调节电路的计算公式是否正确?

■μ V 输出共模电压
VOCM =(VOUT_P - VOUT_N)/2

■μ V 输出差分电压
VOD = VOUT_P - VOUT_N

如果 R1 = R3 = Rg、则 R2 = R4 = Rf……

(输出电压(输入电压+失调电压)×Rf/Rg)
■μ V 正输出电压
VOUT_P =(VIN_P + VOFFSET_P)×Rf/Rg
■Ω 负输出电压
VOUT_N=(VIN_N + VOFFSET_N)×Rf/Rg

如果您能观看、我们将不胜感激。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

     我能够在 TINA 中重新创建你的电路、看起来这个电路可以用作调整器件产生的偏移的方法;例如、这里是具有1V 基准的同一个电路。 在调整电阻时可以看到、这些电阻会产生不同的"失调"电压;但是、这也受下面幻灯片中描述的 VOCM 引脚的影响。 因此、对这些值的计算方式有很大影响。 该幻灯片来自 TI 高精度实验室视频、如果您对该 链接中的分析感兴趣。    

       

     我发现、通过移除 Rb 电阻器、调整电压更容易、如下所示:  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您提供有关仿真工具的信息。 我查看了以下材料、但不确定我在第一篇文章中编写的 VOUT_P 和 VOUT_N 公式是否正确。
    https://www.ti.com/lit/an/slyt157/slyt157.pdf

    如果我是从计算公式而不是仿真推导出来的、那么我描述的计算方法是否正确? 如果有区别、请告诉我。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这篇文章中的计算是专门针对图1中突出显示的配置得出的。 添加额外的组件改变了该电路的功能、这意味着文章中的推导将不适用于该电路。 尝试为该电路创建传递函数的可能方法是应用叠加。 然后、您可以使用仿真结果来确认推导是否准确。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     伊格纳西奥、您好!

    星期五、我将尝试运行仿真。 另外、您能否介绍一下在下面电路上介绍 VOUT_P 和 VOUT_N 的公式? 我的 VOUT_P 和 VOUT_N 是否正确?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我假设您最终要在这里做的是为电路提供直流差分输出失调电压。 您提供的电路图在一定程度上可以实现这一点、但由于输入网络引起的阻抗不平衡、因此很难解决电路问题。  

    通常、要实现这种类型的功能、您可以使用如下所示的电路、其中 RA1+Rb1 = RA2+Rb2 (忽略三个理想的运算放大器、这只是对理想差动放大器进行建模的一种方法)。

    在这种情况下、当 Vin = 0时、差分输出偏移将为 Vout = Vref * RF *(1/RA2 - 1/RA1)。 您就可以选择适当的电阻器来设置您的偏移。  

    此致、  

    雅各布