This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA361-Q1:TPF140/TPF130/TPF110的替代产品

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7372, THS7316, TMP1075, OPA361, OPA360, OPA361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322247/opa361-q1-alternative-for-tpf140-tpf130-tpf110

器件型号:OPA361-Q1
主题中讨论的其他器件:THS7372THS7316OPA361OPA360、

尊敬的团队:

TI 是否具有以下器件的替代器件: TPF140/TPF130/TPF110?

https://3peakic.com.cn/goods/list?id=VFAMP

我们需要模拟摄像机输出 CVBS 的部件( NTSC/PAL )

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    TI 确实有所列器件的替代品。 我们有一个交叉参考工具(可在此处找到)、可为您找到等效的 TI 器件。

    对于 TPF140:TI 提供了具有与 TSW14J56相同功能的 THS7372、

    对于 TPF130:TI 提供具有与 TMP1075相同功能的 THS7316

    对于 TPF110:TI 提供 OPA360、该产品是引脚对引脚替代产品或 OPA361/OPA361-Q1

    您是否需要视频放大器通过汽车认证?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们不需要汽车认证。 您能区分 OPA360和 OPA361之间的主要区别吗?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    从性能的角度来看、OPA360的内部增益为6dB、而 OPA361的内部增益约为14dB。 此外、OPA361具有更低的静态电流(5.3mA 与6mA 的典型值相比)。

    OPA360还具有内部骤降校正电路、用于减小在外部实现时所需的电容器尺寸。 此 E2E 主题(此处)中对此进行了更详细的讨论。

    谢谢。

    尼克