This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:BUF602的电源时序。 VCC 引脚下拉 VCC

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323262/buf602-power-supply-sequencing-of-the-buf602-the-vcc--pin-pulls-down-on-vcc

器件型号:BUF602
主题中讨论的其他器件: LM27762

我在采用+/-5V 电源轨的设计中使用 BUF602。 我的+5V 电压来自 LT3045、而-5V 电压来自 LM27762。 两个稳压器由相同的+5.5V 电源电压为电路板供电。

我发现 BUF602的供电定序存在问题。 当在+5V 电压轨之前启用-5V 电源轨时、BUF602 (VCC +)的引脚5下拉至-0.5V、并阻止正稳压器(LT3045)启动。 正稳压器通过 BUF602+被强制为低电平、从而卡在低电平 VCC。

您是否在其他稳压器中看到过这种情况? 是否有关于如何对电源进行排序或可使用任何方法来防止 VCC BUF602+引脚被下拉的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    通常、使用双电源为运算放大器供电时、建议使用时间上非常接近两个电源电平的电源、而不是对每个电源进行定序。 我们不能表征这种行为、因为我们在双电源配置下运行的所有测试都具有电源电压水平上彼此非常接近的特性。

    我的理解是、 LM27762能够同时输出+/-5V 电源轨。 您是否必须使用此电阻器仅为一个电源轨而不是同时为两个电源轨供电?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  我们需要为系统中的其他 LNA 提供更干净的+5V 电压、因此从 PCB 布线的角度而言、使用设计中所有 BUF602器件附近已提供的+5V 电压更简单。

    是否有任何测试数据描述了在对 VCC 通电但对 VCC +未通电时通常发生的下拉程度?

    正如我所说的、"下拉"量是否会取决于电路的温度?  我对导致这种情况的实际机制很好奇。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    让我向团队核实您的问题、我将在下周早些时候提供最新情况。  

    谢谢。

    尼克