This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253-Q1:INA253-Q1 REF1和 REF2电阻以及运算放大器短路问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253-Q1, INA253EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320709/ina253-q1-problems-with-ina253-q1-ref1-and-ref2-resistance-and-with-operational-amplifier-short-circuit

器件型号:INA253-Q1
主题中讨论的其他器件: INA253EVM

您好!

INA253-Q1 (100mV/A 模块)存在一些问题:将5V 电源连接到 VS 和 GND 连接器、 该电流发生器通过试验电路板和10 Ω 电阻连接到 IS+和 IS-连接器、输出电流为0.18A。REF1连接到 GND、REF2连接到 VS。不连接 REF1和 REF2连接器、 根据数据表、输出电压与电流成正比。 但是、当我将 REF1接地时、恰好运算放大器的电源发生短路。 那么、如何不连接 ref1和 ref2就能使茎干工作呢? 根据数据表中的原理图、如果测量 ref1和 ref2之间的电阻、则它不是100k Ω。 相反、我有30千欧。 这怎么可能? 随附手册的功能方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想确保–您是直接使用 EVM 还是芯片进行测试? 我之所以提出这个问题、是因为 EVM 上有用于配置 Ref1/2的简单电路。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 EVM 进行测试。 然后、ref1和 ref2被连接至任一位置、或者它们是悬空的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很有道理。 在 EVM 上、REF1短接至 VS、REF2短接至 GND。 它们不会悬空

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 现在、3个电路板中有2个可以在正确的增益(200mV/A 和400mV/A)下工作、但增益为100mV/A 的电路板无法正常工作、从而提供350mV/A 的增益。 与其他两个板相比、该板的区别在于将2根导线焊接在 T101和 T102插槽中、如图所示。 问题的原因可能是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将两根导线短接在一起并连接到 GND (或任何固定电位、例如 VS)、您会在输出端测量什么? 接下来、当您使已知电流流过导线时、再次测量输出。 现在进行微分计算、这样应该可以产生正确的增益。

    通过改变电流并测量几个数据点上的输出、可以了解该器件是否工作正常。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将两条导线短接至 VS 时、我测量电路板右侧 OUT 引脚和 GND 引脚之间的电压。 我在电路板上测试了一些已知的电流值、直至达到1A、为了获得以 mV/A 为单位的值、我对电压进行了此差分计算、但问题仍然存在、结果与100mV/A 的值不匹配。 我将连接电路方案。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错、将输入/输出测量值制成表格也很有帮助。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

     

    非常感谢您的支持。 你让我节省了很多时间。

     

    录音。

    我只想说明一点、根据 INA253EVM 用户指南、以下原理图是用户发现的第一个用于演示板的原理图。 您可以看到 REF1和 REF2是悬空的、因此 TI 应该对其进行更正、因为这令人困惑。

    测试。

    我们在实验室中实施了以下测试:

    电压电源 VDD 扫描2.2V 至11.4V 的电压范围、而 Rload 保持恒定。 对于 VDD 的每个值、都会记录 Rshunt 两端的压降与演示板 INA253EVM 的输出电压。

     

     

    问题。

    INA253EVM 附带3个不同增益的样本:100mV/A、200mV/A 和400mV/A。 为增益为200mV/A 和400mV/A 的电路板执行的测试运行良好。 通过实验、我们发现这些增益是正确的。 但是、100mV/A 条件下电路板的测量结果显示实际增益为350mV/A、这很奇怪。

    我们在此板上唯一不同的操作就是将一根电缆焊接在焊盘上 IS+和-、过热是否会改变内部差分放大器的任一电阻? 使我疯掉的东西是350mV/A 的确切值。

     

    低输入电压问题。

    当没有电流流过 IS+和 IS-时、采用 REF1=5V 和 REF2=0V 配置的 INA253EVM 会提供 Vout=2.5V。 我们要测量的电流将高达15A。这意味着、如果在15A 通过输出时测量200mV/A 的电路板将达到2.5+(15x0.2)=6V、这是不可能的、因为 INA 电压电源是5V。 换句话说、只有增益为100mV/A 的电路板适合我们。

    此致。

     

     

     


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图1是器件的方框图、而图2是 EVM 本身的真实原理图。 很抱歉让你困惑。

     我觉得这也是一个谜、为什么增益可能只有100mV/A、焊接一对电缆不应改变增益。 是否可以采用与其他测试相同的方式重复测试? 过程中可能会出现一些东西。

    对于您的应用、  另一种选择是移除 Rx03并将其置于 Rx04 (请参阅图2)、然后静态输出将以 GND 为基准。 这样、您可以使用其中一个较高增益选项。  

    此致、Guang