This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:使用 INA181进行内联电流检测

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA240, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322769/ina181-using-ina181-for-inline-current-sense

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: INA240INA300

大家好!

我想知道是否可以使用 INA181进行内联电流检测。

通常、我将在低侧使用它、但我使用带有集成 FET 的 IC 来驱动直流电机、因此这是不可能的。

我的电源为11V、因此由于共模范围高达26V、因此应该可以使用。

如果我将 Ref 电压设置为0.5 VCC、如果我正确理解、应该可以吗?

或者、如果该器件不能用于内联电流检测、您能否提供具有成本效益的器件。

我不需要高精度、系统成本敏感、因此 INA240等器件太贵。

谢谢。

托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    可以内联使用 INA181;但是、存在两个主要风险/问题。 首先是可以使 VCM <-0.3V 的电感反冲。 这将需要系统验证和测试。 如果 VCM 可能低于-0.3V、您将需要使用输入电阻(RF)和钳位肖特基二极管(具有低正向压降)保护 INA181输入引脚。 用于确定 Rf 的公式为 Rf > VCM_MIN/VCM 5mA。 Ω 的缺点是、  如数据表第8.1.3节所述、大于10k Ω 的 RF 将开始显著减小分流电压增益误差(同时增大增益误差范围)。 要确定确切的新增益误差范围、请参考以下 视频/pdf

    另一个性能风险 是 每次 VCM 在高低电平之间切换时的输出干扰。 峰的到达高度及其持续时间取决于系统、需要验证您的系统能够处理/消除输出峰值和稳定延迟。 请参阅下面数据表中的 VCM 输出干扰示例。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、

    您会建议使用哪种器件而不是具有成本效益的 INA181?
    我不需要高精度、仅仅是为了识别过压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:  

    INA181是更便宜的双向电流检测放大器。

    对于过压检测、您可以使用比较器吗? 这是一个拼写错误吗?

    任何其他更便宜的电流检测电路都需要在差分放大器网络中采用轨到轨输入运算放大器的分立式解决方案、但这需要匹配良好的电阻器、因此这可能会抵消节省的成本。

    INA300可以工作吗? 这提供了简单的过流检测。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将使用 INA240或类似产品。