This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:OPA170负电压

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323682/opa170-opa170-negative-voltage

器件型号:OPA170

团队、您好!
有人可以澄清一下我对 此处提到的线程存在的疑问吗?
本主题讨论的是 V+端电压为+5V 的单电源运算放大器(OPA170)是否能够正确地将反相端子上的-2.5V 转换为正电压(运算放大器配置为反相放大器)。


运算放大器 OPA170的共模输入电压范围为(V-)-0.1V 至(V+)-2V。 这是因为 V-引脚连接到 GND、而 V+连接到5V、输入电压范围应在-0.1V 至3V 之内。
请更正我的错误。


在反相端子上施加-2.5V 电压、会超出 CM 电压范围、电路将无法正常工作。






这是因为 V-引脚连接到 GND、而 V+连接到5V、输入电压范围应在-0.1V 至3V 之内。
这意味着运算放大器的反相或同相端子上的输入电压必须在-0.1V 至3V 之内。
请更正我的错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的正确描述了电压范围。

    在该反相电路中、如果电路的输入电压(RSSI)为−2.5V、并且运算放大器输出为+2.5V、则反相输入的电压为0V、一切正常。

    但是、如果运算放大器输出尚未处于正确值(这可能在电路上电或输入快速变化时发生)、则反相输入端的电压低于−0.1V。