This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10:使用 LM10进行短路检测。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323210/lm10-short-circuit-detection-using-lm10

器件型号:LM10

团队、您好!
本文介绍了如何使用 LM10设置短路检测电路。

但我们的用例略有不同、非常感谢您的支持。

我们需要使用背板 PCB 提供的12V 电压为子 PCB 供电。
子 PCB 的电源将关闭、直到我们检查子 PCB 的短路极性和反极性。
我们在背板 PCB 上使用 MOSFET 来将电源切换到子 PCB。

只有在检测到反极性和子 PCB 上的短路后、我们才会为子 PCB 供电、前提是测试正常。

我可以使用以下电路来实现目的吗?


输出将被隔离并馈送至 ADC。
或者、是否有人建议用一个电路来检查电路板上的反极性和短路?

正在寻找您的回复。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当探针之间的电阻足够低时、将触发示例电路。 之所以使用 LM10、是因为它无需许多外部元件来驱动蜂鸣器、但这未必是您想要的操作。

    子板电源线的电气特性是什么? 它们在短路或反向时有何不同? (使用去耦电容器时、它们最初看起来像一个短接。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladisch,
    感谢您的答复。

    子板的电源为12V。
    该+12V 电源轨和 GND 的顺序可以相反(反极性条件)。
    否则可能损坏子板。
    如果子板短路、+12V 电源轨和 GND 之间的电阻将为零。
    通过测量该电阻、我们可以检查子 PCB 是否短路。
    是否有其他任何方法来确定电路板是否已短路?
    Google 中提供的大多数电路都通过为子板供电来检查短路、这可能会损坏 PCB。 链接

    我能否使用电流源来测量+12V 和 GND 之间的电阻、就像万用表测量电阻一样。
    是否有任何其他措施来检查+12V 和 GND 是否反向连接。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量电阻(或电压)的唯一方法是发送一些电流。

    正如我说过的、放电的电容器最初看起来像是短路。

    您使用的连接器类型是什么? 您无法更改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladisch,
    感谢您的快速回复。
    背板和子 PCB 之间将有一条线束。
    因此、如果更改了连接器中的+12V 或 GND 引脚、并且电路板已通电、器件将损坏。
    如果在电路板上电前我们提供反极性和短路保护、效果会更好。

    使用万用表测量时、我们的电路板(或任何其他 PCB)的电阻为20K (不为器件供电)。
    如果允许恒定直流电流流过子 PCB、并且如果测量子 PCB 上的电压(就像万用表的工作方式一样)、如果电路板短路、将提供零电压(0V)。
    您能否告诉我、电容器充电在此设计中的影响? (我希望这会起作用、因为它可以很好地与万用表配合使用)。

    另外、我们在线束中有另一个 GND 引脚、通过测量该 GND 和+12V 或 GND 引脚(可能会错误地改变极性)之间的电势、我们可以确认电路板是正确连接还是反向连接。
    我们正计划使用电流源、 如此处的应用手册所述
    电流将设置为1uA、因此即使电路板电阻为1M Ω、输出电压也将为1V。 (只是为了确认我们没有超出当前来源的投诉限额)。
    但 Howland 方法似乎是一个复杂的系统。 您能不能建议一个满足我们要求的简单电流源。

    您能否评论一下以下方法是否适合我们的应用? 链接


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    万用表不会检查子板实际上是否像电阻器那样工作;您可能会针对不同的测试电流获得不同的值。 但要了解子板的行为方式、唯一的方法是对其进行测量。

    Howland 电流源对电阻器容差非常敏感(存在差异)、只有在需要双向电流源时才有意义。 对于普通电流源/阱、有更简单的电路;例如、请参阅 《使用电压基准进行设计的提示和技巧》第25页的图1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladish,

    感谢您的答复。

    如果我理解正确、我可以使用电流源通过测量子 PCB 两端的电压来检查其电阻/短路情况。

    请更正我的错误。

    另外、您能否评论一下使用 ADA4433的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在恒定电流流过时测量电压可以让您推导出电阻。

    ADA4830电路测量两个差分信号间的电压。 没有差分信号;只需测量相对于 GND 的电压即可。