This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:分流电阻器选择

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323623/ina226-shunt-resistor-selection

器件型号:INA226

您好、使用 INA226选择分流电阻器是否有标准/指南?  

例如、一个提供2.5A 最大电流的电源、一个0.001 Ω 分流电阻器会产生0x10625校准值(超过16位寄存器限制)。

使用0.005 Ω 分流电阻可解决校准 问题。 但是、我正在寻找一种更系统性的方法来选择与 INA226配合使用的分流电阻器。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talal、

    您可以通过几种方法来考虑这一点。 您可以通过将2.5A 设置为与 INA226允许的最大输入电压(即+-81.92mV)相关联来确定分流电阻。 假设您测量的是单向电流、因此电流将从0A 到2.5A、并且您希望读取正输入电压。

    因此 、对于第一种情况:81.92mV/2.5A = 32mΩ(向下舍入)。 凭借此电流、您能够测量的最低电流为32mΩ 32mΩ= 78.12uA。 当然、 这不考虑电流中的差分输入噪声。 如果噪声使您的测量值变化几个 LSB、则测量一个 LSB 会更困难、并且可能需要平均值计算和更长的 ADC 转换时间。

    如果您选择5mΩ、那么您的输入动态范围将变为12.5mV。 电流测量的分辨率变为 Vshunt_LSB/Vshunt_500uA 5mΩ。 因此、使用这个较小的分流电阻器、您会降低电流测量的分辨率并降低信噪比、但会降低 分流电阻器的功率耗散。

    总体而言、如何选择分流电阻器取决于所需的分辨率、 系统中可以耗散的功率以及存在的电流噪声。

    如果您在决定使用何种分流器值时比较困难、我建议 查看我们的"数字功率监控器入门"应用手册、该应用手册可在 https://www.ti.com/lit/an/sboa511a/sboa511a.pdf 找到。

    本文档甚至提供了指向 Excel 设计工具的链接、该工具可帮助您挑选分流电阻并为您计算校准寄存器。

    我们还在 高精度实验室系列" 电流检测放大器| TI.com 上提供了一系列视频 、其中详细讨论了电流检测主题。  

    标题为"如何选择分流电阻器"的视频应该很有用。

    此致、

    天使