This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:最小和最大工作允许结温?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323614/opa551-min-and-max-operating-allowable-junction-temperature

器件型号:OPA551

大家好!  

我正在调查 OPA551FAKTWT、并正在寻找以下参数。 请注意、我不在寻找允许的最大结温、但为了实现此目的和目的、我需要了解工作结温是多少而不会降低额定值。  

  • OPA551FAKTWT
    • 最低工作允许结温
    • 最高工作允许结温

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、

    绝对最大值表列出了最高运行温度和最高结温(第6.1节)。  我想您正在寻求有关功率耗散对工作温度有何影响的了解。  芯片上的功率耗散将导致自发热。  则内核温度就是结温。  芯片的自发热将增加结温并限制器件可以工作的环境温度范围。   可以使用 器件热性能信息(第6.4节)、器件功耗和散热器信息来计算自发热量。  为  TI 高精度实验室视频 功率和温度部分介绍了计算方法。

    希望这对您有所帮助!  此致、艺术