This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:相关的数据表规格

Guru**** 2579565 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320722/ina188-data-sheet-spec-of-interest

器件型号:INA188

如果输入信号的增益使输出电平接近或高于~1.5V、则输出不再作为增益的函数呈线性。

问题:数据表上的哪一项定义了我是 seeing.e2e.ti.com/.../INA188.pdf 的限制

请参阅一个典型的试验电路板电路示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Randall、  

    您设置的共模电压是多少?

    我们可免费下载模拟工程师计算器(以下链接)、它可帮助您了解输入和输出范围以及线性工作范围。 这可与 TINA TI 并行使用以检查功能。 TINA 也是可免费下载的 Spice 仿真器、我在下面提供了链接。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    在使用单电源将基准电压接地的情况下、您可以看到线性区域被限制在下图的内部。  

    通过将基准电压更改为中位电压、我能够调整如下所示的线性范围。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、仿真器工具能够正常工作、我也可以在工作台上看到对偏置电平的影响。 (5V 电源、Vref 接地。)

    但我看不到的是 INA188数据表上超出了运行参数的位置。

    例如、在此输入端、如果我的输入 VCM 为.45V (V-IN=.5V、V+IN=.4V)且 V-IN 小于1V、那么我将处于非线性模式、此时输出>.5V?

    如果 V-in >= 1V、则我处于输出的扩展线性模式范围内。

    如果我们处于0.1V-3.5V 的 VCM 规格范围内、底部输入电压电平如何影响输出。

    谢谢。

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、仿真器工具能够正常工作、我也可以在工作台上看到对偏置电平的影响。 (5V 电源、Vref 接地。)

    但我看不到的是 INA188数据表上超出了运行参数的位置。

    例如、在此输入端、如果我的输入 VCM 为.45V (V-IN=.5V、V+IN=.4V)且 V-IN 小于1V、那么我将处于非线性模式、此时输出>.5V?

    如果 V-in >= 1V、则我处于输出的扩展线性模式范围内。

    如果我们处于0.1V-3.5V 的 VCM 规格范围内、底部输入电压电平如何影响输出。

    谢谢。

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Randall、  

    要仅使用数据表中的信息来了解各种限制有点困难。 INA 器件有一点复杂、因此数据表仅限于一组测量条件、当这些条件发生变化时、例如电源(分离与单个)、基准电压和增益、计算器和仿真器都是很好的指导。 下面我展示了数据表和计算器可视表中列出的共模电压范围的极端情况、以显示在这些极端点处的受限输出电压摆幅。 随着共模电压上下调整、接近电源轨、线性输出摆幅将减小。  

    我对上述条件进行了仿真、并对计算器和 Tina 模型之间的输入和输出范围进行了颜色编码。  

    每一个3个放大器的输入和输出在内部都存在限制。  

    我在下面附上了 Tina 仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA188.TSC

    我希望这些信息可以帮助您进行申请。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通