This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:向全差分仪表放大器添加差分直流偏置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323324/ina851-adding-differential-dc-bias-to-a-fully-differential-instrumention-amplifier

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: THP210

您好!  我想通过两种不同的方式为 INA 851添加差分失调电压。

第一个是偏移量、它以差分方式直接添加到输出端、而不是乘以增益。

第二个是偏移乘以增益、并以差动方式添加到输出。  

我无法将其与 Vocm 或 Vref 引脚一起添加、因为接收器系统也具有差分输入、并且我添加到 Vocm 或 Vref 引脚的偏移共模信号将被接受和删除。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    我不知道在 独立使用 INA851仪表放大器时如何准确地添加差分信号。

    通常 、全差分放大器(FDA)用于添加差分信号。

    INA851可提供对 FDA_IN-和 FDA_IN+的全差分输出级反相和同相端子的访问。 这些输入主要用于添加外部电容器以实现稳定性和/或噪声过滤。 在技术上、可以 在 FDA_IN- 和 FDA_IN+输入之间放置外部5kΩ 电阻器、并注入差分直流偏置信号、 但是、请记住、由于外部5kΩ 电阻器的绝对值和漂移与 INA851 FDA 输出级内部 5kΩ 电阻器的绝对值和漂移不匹配、这将导致增益精度误差。 INA851 R1-R6输出级内部增益电阻器之间按比例精确匹配、可提供非常低的增益误差和非常低的增益误差漂移; 但它们的漂移和绝对值不会与5k 外部电阻器的绝对值和漂移匹配、这会导致增益误差和增益漂移误差。  尽管输出级的内部电阻器精确匹配、但它们的绝对值可能会在工艺变化和温度范围内变化高达±15%:

     

    -添加差分信号的一个精确方法是使用全差分放大器(FDA)。  在以下示例中、INA851处于 G=10V/V 状态、可使 VIN1差分信号增益、THP210 (FDA)用于在 INA851增益差分信号 VIN1后添加差分失调 VIN2差分信号。

    谢谢、此致、

    路易斯