This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401-Q1:推荐用于 EMI 连接

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323825/lmh32401-q1-the-recommended-for-emi-connection

器件型号:LMH32401-Q1

大家好!

我在进入时对 EMI 滤波器有一些困惑。

数据表规定如下:

差分放大器级的正电源。 将 VDD1和 VDD2连接到具有独立电源旁路的同一电源。

但在 EVB 上、VDD1和 VDD2短接至一个提供电源。

组件应该需要哪种合适的 EMI 滤波器?

下图取自 EVB 方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图误导性 在实际电路板上、两个电源确实具有独立的旁路电容器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的响应。 我根据您的回答推断旁路应独立于每个 VDD 输入、C5&C7以及 C3&C6。

    我附上了我的计划,请同意这是否是诗人的意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Netanel:

    有关此内容的更多详细信息、请参阅下面展示的 LMH32401-Q1数据表中的布局指南部分。

    在您已经显示的 EVM 原理图中:

    C1是大型去耦电容器、应放置在离器件较远且靠近电源的位置

    C3和 C6是较小的去耦电容器、应将其靠近器件放置并连接到 VDD1

    C5和 C7是应放置在靠近器件并连接到 VDD2的较小去耦电容器

    上图中显示了这种布局。  

    从您提供的原理图中、您应该不需要同时使用 C2509和 C2510。  其中一个可以放置在 靠近电源的位置、并由两个电源轨路径共享。 但是、较小的去耦电容器(C9、C10、C11和 C12)将按照所示进行连接、在设计 PCB 板时、请遵循上面显示的建议布局指南。

    如果您需要任何其他澄清、请告诉我。

    谢谢。

    尼克