This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:CMP_IN 引脚的分压电阻器

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322103/ina310a-q1-divider-resistors-for-cmp_in-pin

器件型号:INA310A-Q1

您好!

我们将 INA310A3-Q1用于其中一种应用。 我想知道是否只能使用 Vsense 和增益来设置跳闸电压(接近0.6V)、而无需使用分压器电阻器。 在数据表中、我无法看到在没有分压电阻器的情况下设置跳闸限制的选项。  

例如:如果我的正常 Vsense 为2.5mV、增益为50、则可提供0.125V;感测电压为12.5mV (跳闸)、增益为50、则可提供0.625V (超过0.6V 的比较器基准)。 通过这种方法、我可以在不使用分压电阻器的情况下实现过流跳闸吗??

请澄清一下。  

提前感谢。

普拉哈达兹公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahaladh、

    感谢您使用 TI 论坛。 是的、可以这么做。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时响应 Mitch ... 我可以在数据表中看到、5.1k 欧姆的上拉电阻连接在开漏输出端、并且对于相同的值、已定义所有特性。 若要降低电流消耗、是否可以增大输出上拉值?? 例如:可以使用10k 吗??

    此致、

    普拉哈拉兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahaladh、

    可以、您可以使用不同的值、例如10kΩ。  CMPOUT 将使用10kΩ 值拉低。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复 Mitch ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!