This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:该器件为什么不支持1V/V 增益? (为什么这个器件不支持1V μ V的增益 μ A)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320588/lmh5401-why-does-this-device-not-support-1v-v-gain-1v-v

器件型号:LMH5401

尝试用官网提供的电路计算工具进行参数计算,发现无法实现Gain Ω=1V/V,设置后也会报错,这是因为什么?Ω  

尝试使用 官方网站提供的电路计算工具来计算参数。  

发现不可能的增益= 1V/V。

设置后还会报告错误。

为什么会这样呢?  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangang:

       LMH5401 在标准 EVM 配置中针对单位增益不稳定。 但是、只需很少的更改即可实现。  您所参考的 Excel 计算器 不考虑较低的增益。  在设计增益小于2V/V 的器件时、您可以遵循以下参考设计。

    TIDA-00522参考设计| TI.com

    此致、

    赫鲁迪