This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:寿命和供货

Guru**** 2912140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, TPS62813M, OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323933/opa2387-longevity-and-availability

器件型号:OPA2387
Thread 中讨论的其他器件:SN65LVDS822TPS62813M

您好!

我们计划在我们的新设计中使用以下产品。   关于长寿,请确认,这些产品将在生产和支持中至少提供10至15年。

Sr. 否 功能 器件型号
1

视频编码器

THS8200IPFPEP

2

LVDS 到24位 RGB

SN65LVDS822

3

DC/DC

TPS62813M

4 WDT 监视 TPS35AA17AGADDFR
5 功率监视 TPS386000RGPT
6 与门 SN74AUP1G08QDCKRQ1
7 运算放大器 OPA2387DGKR

此致、

桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay,

    该器件是一款相对较新的器件(2020年发布)。  大多数器件的使用寿命非常长(通常超过15年)。  为了延长产品寿命、OPA2387等新器件是不错的选择。

    此致、 艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    关于这些产品,你可以分享个人寿命,请.

    1 视频编码器 THS8200IPFPEP
    2 LVDS 到24位 RGB SN65LVDS822
    3 DC/DC TPS62813M
    4 WDT 监视 TPS35AA17AGADDFR
    5 功率监视 TPS386000RGPT
    6 与门 SN74AUP1G08QDCKRQ1