This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:LF398N-NOPB

Guru**** 2562050 points
Other Parts Discussed in Thread: LF398-N, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322545/lf398-n-lf398n-nopb

器件型号:LF398-N
主题中讨论的其他器件: OPA192

大家好、

   在我们的现有设计中、使用了 AD582KD (采样保持放大器)。 根据 TI 的建议、在新设计中我们将使用 LF398-n。 在基准电平测试期间、我们注意到、在保持模式下、电压从0V 降至-13.8V。但在 AD582KD IC 电压增加至+13V。 我已附上两个电路设计。 可以接受吗? 为什么它增加、如果采样模式下的 IC 意味着它应该处于恒定电压下? 请提供原因。

此致、

Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *如果 IC 处于 保持 模式,则意味着它应该处于恒定电压。 请提供原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pradeepraj。

    [报价 userid="544201" URL="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322545/lf398-n-lf398n-nopb/5030212 #5030212"]*如果 IC 处于 保持 模式,则意味着它应该处于恒定电压正确吗? [/报价]

    是的、这是正确的。 我不了解采样保持电路事件的所有细节。 您希望保持的电压是多少? 电容器的保持时间是多长? 如果以下建议无法解决问题、请向我们提供更多信息。  

    根据原理图、我不知道该电路是否正确地切换了逻辑与逻辑基准引脚。 另外、请检查保持电容器的类型、如果电容器类型为 C0G、聚丙烯或聚乙烯、则可以获得最佳的保持结果(最小压降电压)。 另请确保 PCB 已完成超声波清洗过程。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    要对 IC 进行采样、我们将提供15V IN 逻辑输入、对于保持模式、将提供0V IN 逻辑输入。 我们将使用0.001uf (C322C102K2R5TA7301) X7R 陶瓷电容作为保持电容。 我们想知道在保持模式下电压为什么反方向增加(0V 至-13V)的原因。

    谢谢。

    Pradeepraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pradeepraj 您好、

    需要使用 Vs=15V 和 ±15V 的双电源轨保持 Vin = 15V。 LF398N 的输入电压在电源电压下只能在-11.5V <= Vin <= 11.5V 之间运行。  

    在保持模式下,为什么电压反向增加(0V 到-13V)。

    我对它为什么以相反的方向充电还没有解释。 保持模式下的充电(RC)和输出电压应遵循输入电压。 我首先要将 Vin 电压降低到工作输入范围。 此外、请确保您从批准的供应商处购买的器件为正品。 我还将研究为什么会这样。

    我只有一个理论。 早期的 JFET 运算放大器可能没有相位反转保护机制、但这只是一个推测。 现代运算放大器具有内置 相位反转保护。 我已经订购了一些样片来测试理论。 同时、如果 LF398的输入在  -11.5V <= Vin <= 11.5V 内工作并且不观察到问题、则可能是这种情况。 收到样片可能需要一周时间、我会在收到样片后进行检查。   
     

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们只从获得批准的供应商购买了器件。 请尽快分享回复。

    此致、

    Pradeepraj M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pradeepraj 您好、

    我想知道、当输入在 -11.5V <= Vin <= 11.5V 范围内时、LF398正常运行。 当输入共模电压超过 LF398数据表指定的工作范围时、将显示上述行为。

    下面是 OPA192和许多其他现代运算放大器中所述的非相位反转行为。  

    此致!

    雷蒙德