This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:设计验证

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR105, INA826EVM, TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1320057/xtr105-design-for-verification

器件型号:XTR105
主题中讨论的其他器件: INA826EVMTMUX6219

您好!

我们在其中一个设计中使用了 XTR105UA。 我在设计中附上了电路的图像。 能否验证设计在功能上是否正确?  

我们将使用两个 XTR105UA IC、它们的输出应用于 TMUX6219DGKR 多路复用器、我还在下面的电路中附加了多路复用器图像。 请验证这两个电路、如果有、请提供建议。

此致、

尼特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitesh:  

    Unknown 说:

    我将您的计算

    XTR105伪模型中的所有其他参数、似乎都很好。  

    图中所示为您的设计所对应的仿真。

    e2e.ti.com/.../XTR105-_2D00_50-to-260-Pt100-01312024.TSC

    我看到电路实现了共模 LPFS、并且我也会将差模 LPF 放置在其中。 您可能需要、也可能不需要。 如果不是、则不必填充这些滤波器。  

    随附的是 INA826EVM、它讨论仪表放大器前面的输入滤波。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts = 1706740760321&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    Unknown 说:
    输出适用于 TMUX6219DGKR 多路复用器

    关于  TMUX6219DGKR 多路复用器、我会将请求转交给多路复用器支持团队。 Int 多路复用器应该能够为您进行检验。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您进行详细的分析和仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitesh:

    TMUX6219的原理图看起来很好! 存在适当的去耦电容器。 电压范围处于推荐的工作条件内。 真值表也会签出。 我认为不存在任何问题。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我对  TMUX6219DGKR 多路复用器有一个查询、在 VSS 引脚的数据表3页的引脚说明中提到 VSS 引脚应该接地。 但下一行中提到在 VSS 和 GND 之间连接值为0.1uF 至10uF 的去耦电容器。

    如果是将 VSS 引脚直接连接到 GND、还是应该连接去耦电容器、会引起一些困惑。 那么、可以澄清一下吗?

    目前、我们在 VSS 和 GND 之间连接了0.1uF 和1uF 电容器。 那么、确认它是否正常? 或者我们需要将 VSS 引脚直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitesh:

    对于数据表上的描述不明确、很抱歉。 仅当 VSS 连接到 GND 以外的电压时、才需要该电容器。 从技术上讲、电容器不会有任何负面影响、但我们不需要。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    感谢您提供的信息。