This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:OPA593输出查询

Guru**** 2992230 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593, OPA992, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323932/opa593-opa593-output-query

器件型号:OPA593
Thread 中讨论的其他器件: OPA992、 OPA990

您好!

我将 OPA593用作电机应用的单位缓冲器。 我在数据表中看到、第24页的输出将出现0.7V 的二极管压降。  

我的应用是+10V 至-10V 单端输入、必须进行放大。

通过将此放大器用作单位缓冲器、如果我提供+10V、输出将是9.3? 如果我给-10的输出将是-10.7??  

如果是、请建议使用+/-12V 输入和启用/禁用功能的替代器件型号。

我已附上示意图供您参考、请仔细阅读并建议尽可能减少该图的最佳方法。

如果电路有任何问题、请建议进行修改。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA593-Schematic.png

特金德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.3.5节未提及输出。 对于输入、它确实说到没有二极管。

    OPA593没有轨到轨输入(请参阅第6.5节中的 VCM 规格)、因此、使用±12V 电源时、它将无法处理+8.5V 以上的输入电压。

    以下是具有关断功能的24V 轨到轨运算放大器搜索:
    ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#78=In&480=1;1&2192=Shutdown&1261max=24;48
    选择您需要的任何速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tejendra:

    正如 Clemens 建议的、OPA593在输入端不使用背对背二极管。 但是、OPA593不是轨到轨输入放大器、请参阅 VCM 输入以了解线性工作范围。 输出电压摆幅或余量取决于输出电流。 如果电机应用消耗大电流、则需要考虑输出端的输出余量。   

    下面的仿真就是您的示例。

    e2e.ti.com/.../OPA593-20V-swings-02122024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我的电源是+/-12V 我能为 IN+提供10V 输入吗?? 且是单端。 这需要团结起来。 以及 OPA992是否可在+/-12V 电压下工作且输入电压为+/- 10V IN+。请告诉我。  

    如果它不起作用、则推荐支持我的要求的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.5节中的 VCM 规格说明 OPA593需要3.5V 的正电源余量。

    OPA992具有轨到轨输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tejendra:

    OPA990是轨到轨运算放大器、但它无法拉取超出 ±40mA -50mA 电流范围的电流。 应用的电流要求是什么?  

    此致!

    雷蒙德