This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2830:

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2830, OPA830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323662/opa2830

器件型号:OPA2830
主题中讨论的其他器件: OPA830

您好、您能否提供 PN OPA2830IDGK 停产的详细信息? PN 是否被其他器件替代?  此器件的最后购买时间是何时?  什么是长寿命?  谢谢你,Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    让我看看这为你,我会尽快回到你的信息。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 T 或 R 后缀表示试管封装。 OPA2830IDGKT 将是封装在小卷盘上的相同芯片;OPA2830IDGKR、大卷盘。

    据我所见、OPA2830从来都不存在管子封装选项。 如果记录显示您订购的是"OPA2830IDGK"、则说明这些记录是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Clemens、OPA830系列在2004年之前上市、那时我们一直都玩电子管、所以他们本来可以一次订购、但我看到这些旧器件中的配件变旧了。 更关键的问题是核心裸片是否消失了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但只有 SOIC 封装在管道中。

    PDN 20230907001.3指出:

    150毫米晶圆的生产将在当前的制造厂停止。  TI 将不再支持某些管、小卷带、温度型号、-E3/E4/G4型号、SnPb 镀层、 和半定制器件。

    好像 OPA2830IDGKR 会被转移到300mm 晶圆上。 (我没有看到对应的 PCN。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶圆厂的关闭是核心问题、将其与某些(但不是所有)可订购器件相关联有点奇怪、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael 和 Clemens、

    感谢您对此的深入了解。 在 PDN 通知中、它确实指向替代器件型号 OPA2830IDGKR、如前所述、该器件表示大卷带包装版本。  这样做的原因是将可订购器件型号整合到更少数量以简化制造流程。

    旧器件型号(OPA280IDKGT)的最后订购日期为2024年9月7日、不过、我们谨提醒您尽快获得所有生命周期订单、以帮助制造计划即将大批量生产。

    对于更换建议、OPA2830IDGKR 将转移到一个新的制造厂、该器件没有停产的计划。 将 OPA2830IDGKR 移至新晶圆厂的 PCN 尚未发布、计划在今年晚些时候发布。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、欢迎随时与我联系。

    谢谢。

    标记