This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:使用具有 Vdd1 >Vdd2的隔离放大器。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322960/amc1311-using-an-isolation-amplifier-with-vdd1-vdd2

器件型号:AMC1311

是否可以配置隔离放大器、例如 ADuM3195、使输出侧的 Vdd1高于输入侧的 Vdd2?

它似乎不能在 Spice 中工作,但这可能并不意味着它不能在物理宇宙中工作。

谢谢。

刘易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lewis、

    如果这就是您的意思、那么您肯定可以让 VDD1以5V 电源供电、让 VDD2以3.3V 电源供电。 只要处于电源的建议工作条件内、此操作就没有问题。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eva、 我的意思是、放大器可以在 GND1为30V 且高于 GND2的情况下运行吗?  我说的是将 Vdd1和 Vdd2 5V 分别置于其 GND 引脚之上。

    谢谢。
    Lewis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;这种差异是采用隔离的全部原因。

    (许多 Spice 模型都包含错误、其中一些内部接地连接到电路的0V 而不是 GND 引脚。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lewis、  

    是的、这很好、因为它们处于 GND 的5V 范围之内、而这是一种隔离器件。

    此致、

    评估