This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:带宽和未使用输出问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1350EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1321470/amc1350-bandwidth-and-unused-output-questions

器件型号:AMC1350

您好!

我正在为一个2Vpp 250kHz 信号寻找一个隔离放大器、似乎难以找到。 我找到的最接近的是 AMC1350、我有以下问题:

1) 1)我的应用中需要的频率为250kHz、AMC1350的 BW 为275KHz 至300kHz、这是否足够? 我知道 AMC1350会引入0.4衰减、这对我来说不是问题。 如果没有、它们是否还有其他更合适的选项?

2) 2)只需要来自运算放大器的单端输出、如何端接未使用的输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    1.如果您了解会出现衰减、这在您的应用中不是问题、那么 AMC1350就足够了。 在250kHz 时会有一定的衰减、并且在方波上、信号上的点会超过带宽。 我添加了下图、其中显示了此部件的增益与输入频率间的关系。

    2.请参阅 数据表中的第8.2.2.2节"差分至单端输出转换",查看我们的示例。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eva,感谢您的提示。

    1、模拟输入基本上是正弦的、没有衰减的问题。 我主要担心信号的失真、因为当我使用连接到 AMC1350评估模块的函数发生器的1Vpp 正弦波进行测试时、我得到的输出似乎失真、如下图所示。 可能存在我不知道的测量误差。 请告诉我您对此波形的看法。



    2.我可以简单地让 OUTN 保持悬空,因为在可用的电路板空间中增加一个额外的级是非常困难的? 这有什么缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    1.输出上似乎确实存在失真。 您的设置看起来是什么样的? 请告诉我、因为这可以帮助我考虑失真的来源。  

    2.您可以通过10k 电阻器将负输出端接地,而不是增加额外的功率级。  这样可以直接连接到单端器件、但没有滤波或匹配满量程范围。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Eva!

    1.请查看图片。 负载配置设置为 HiZ 时、函数发生器的输入(1)为250kHz 1Vpp。 输出(2)将进入示波器。 5V/GND 来自电源分析器套件、仅在该测试中两侧共用、但最终它们将完全隔离(VDD1至3.3V 和 VDD2至5V)。



    2.很高兴知道它能与一个下拉电阻器一起工作!

    3.很抱歉添加额外的一点,谢谢您提出过滤。 目前我的应用电路中 AMC1350的输入或输出没有任何 RC 滤波。 输入来自前置放大器级、而输出将进入具有其自身滤波的非板载 ADC 板。 这些是必要的补充吗? 如果需要、您认为哪些值适合我的应用?

    非常感谢您的宝贵答复和耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    1.通常情况下、AMC1350的高侧电源(VDD1)由隔离式直流/直流转换器从低侧电源(VDD2)生成。 因此、在应用中这应该不会有问题。  EVM 也应能够共享电源。  

    2.很高兴这帮了我们!

    3、如果输入从前置放大器看的很干净,没有滤波,我认为这是可以的。 考虑到输出看起来会失真、我建议在输出上添加滤波、以查看这是否有帮助。 也可以在 ADC 滤波后测量输出。  

    请告诉我、您是否可以在实施这些更改后再次测量输入和输出、如果您仍然看到失真、

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva:

    1.在终端应用中、我将 VDD1连接到一个电源的3.3V、将 VDD2连接到另一个隔离式直流/直流转换器的5V。 您觉得这种连接有什么问题吗? 我已经在 EVM 上测试了独立的电源、但波形仍然失真、如下所示。 还尝试在示波器的探针之间添加10K 负载、但仍然失真。 您认为导致此问题的其他原因是什么? (请注意、这些测量结果在 EVM 上、因此它附带了一些预安装的输入滤波器)

    以下波形显示了函数发生器的输出设置为50欧姆而不是 HiZ 时的波形:

    在这个示例中、函数发生器的输出设置为2Vpp 50欧姆、而不是1Vpp:

    2、3. 感谢您解决这些问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    EVM 附带0 Ω 电阻器、并且未安装电容器、因此输入或输出不应进行滤波。  

    您能否探测您的输入、以便我也能看到它? 我也会在我们的实验中对此进行更深入的探讨、并马上与您联系。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、  

    好的、感谢您澄清 EVM 上的滤波。

    对于输入、我们使用 Siglent SDG1032X 函数发生器、该发生器会输出非常干净的正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    我去实验室、在 AMC1350EVM 上施加了250kHz、2Vpp 正弦波。 绿色表示正通道、红色表示负通道。 这是我得到的结果:

    您能否向我发送一张您使用输出波形探测的输入图片? 这似乎失真可能来自设置、因此我需要更多信息来查找误差源。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、非常感谢您对我们的帮助、谢谢您。 我将在明天进行您要求的测量、并分享结果。 话虽如此、我们能够在250kHz 获得如此干净的输出、这让人非常安心。 如果我可能问、对于1Vpp 输入信号、输出是什么样的? 因为在本例中、1Vpp 下的失真更为严重。 我明天会回到你的身边!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    当然、这里是1Vpp 的输出-它仍然看起来非常干净。

    感谢您努力获得这些测量结果!  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。 我认为这是上一个问题的答案、我要将这一点标记为已解决。 再次感谢!