This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:已获得浮点输出。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323786/ina219-obtained-floating-output

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件:INA237

您好!

我在输入(VDD_DRV8_5V)和输出负载(VDD_DRVPA8_5V)隔离时获得了0.86V 的浮动输出值。 为 Vs 引脚提供3.3V 电压并上拉至 I2C 线路。
但 INA237未遇到相同的问题。

请告诉我原因。

谢谢。此致、

Umarani Shreya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:  

    我正在研究这件事、明天会再与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:  

    我们的器件并非针对隔离而设计、因此隔离 IN+和 IN-会导致不可预测的行为。 如果您对隔离感兴趣、可以参考以下参考设计:  

    总线必须参考与器件相同的 GND、任何其他配置都将停止不可预测的行为并超出器件规格。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    实际上、这不是隔离问题。  在不向 IC 提供任何输入的情况下、观察到 DGND 为0.86V 的悬空输出(IN-)。

    请告诉我原因。

    谢谢。此致、

    Umarani Shreya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreya:

    您能否测量 IN+和 IN-的差分、以验证是否有 SO 信号被推送到 INA?

    此致!

    穆罕默