This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:负电压上的运算放大器输出漂移。

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324307/opa991-op-amp-output-drift-on-negative-voltage

器件型号:OPA991

您好!

我们将 OPA991用于-12V 至+12V 的轨到轨输出。 除此之外、我们还添加了一个分压电阻电路、以便对控制器 ADC 对+ve 进行-ve 测量。

将1KHz 的 PWM 脉冲馈送到运算放大器以获取所需的电压。 在这里、预期是仅在正极侧在 TP10上接收输出脉冲。 但我们得到的是大约280mV 的-ve 变化。

请帮助调查相同之处。  

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pastedimage1707833260072v1.png

如有必要、请询问其他信息。

PS:电路板上的 PGND_S 和 AGD_S 短接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    请您重新上传图片吗? 由于某种原因、它在我身边的分辨率非常低、所以我看不到所使用的组件值!  

    此外、该运算放大器用于比较器配置、也即没有到负输入引脚的反馈。  

    谢谢!

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特  

    请查看附件 e2e.ti.com/.../OPA991.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    感谢您的提供! 我现在可以清楚地看到它。

    您提到了 TP10、哪个是 TP10? 是 PILOT_SENSE 上的那个还是 EVSE_PILOT_FB?  

    谢谢!  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉没有提到这一点。 它位于 PILOT_SENSE 线上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    还不错 我将电路重建成了我能够达到的最佳效果。  

    我不确定您是否也看到它像这样低于地面。 但如果这是您看到的同一个问题、那么我认为这与您具有66.5k Ω 和56k Ω 电阻值的电阻器网络有关。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢解释。

    我希望获得相同的分辨率。 PILOT_SENSE 信号需要馈入微控制器 ADC、因此应消除-ve 侧的冲突。

    您能建议做一些同样的周转工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    我通过更新电阻器值获得了分辨率。 谢谢