This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:可在低电压下驱动的运算放大器

Guru**** 2969940 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, TLV810E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323393/opa2365-opamp-that-can-be-driven-at-low-voltage

器件型号:OPA2365
主题中讨论的其他器件: TLV810E

您好、TI 团队

很抱歉,回复太晚了。

这是否意味着 TI 的 OPAMP 的行为总是像这样?

(运算放大器将表现出低于最小工作电压的这种行为、因为器件内部电路需要特定电压才能完全导通。)

是否有任何规格与 OPA2365等效的运算放大器在低电压下驱动或包含 UVLO?



此致、

林浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有 UVLO 的运算放大器。

    您可以生成复位信号(例如 TLV810E)并使用具有关断输入的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的答复。

    没有具有 UVLO 的运算放大器。
    使用具有关断功能的 OPAMP
    我理解以上内容。

    那么下面的情况呢?

    >这是否意味着 TI 的运算放大器的行为总是像这样?

    (运算放大器将表现出这种行为低于最低工作电压,因为器件的内部电路需要一个特定的电压才能>完全开启)。

    此致、
    林浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;无法保证低于最低电源电压的运算放大器的波差、可能是随机的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    为了使器件能够按照数据表中列出的行为运行、器件必须在建议的工作电压范围内运行。 晶体管电路可能不会被正确偏置以打开并按照设计运行。 如您所见、这将导致随机和意外的行为。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick 和 Clemens。

    感谢您的答复。

    我明白了!

    此致、

    林浩二