This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC372:TLC372IP 替代

Guru**** 2928550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1702, LM2903-N, LM2903, TLV1822, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324213/tlc372-tlc372ip-alternative

器件型号:TLC372
主题中讨论的其他器件:LM2903-NLM2903、TLV1702、 TLV1822LM393

大家好、

除了 LM2903P、我们是否有采用 DIP 封装的替代器件?

1) 1)引脚兼容性和相同的设计、即、因为我们不想或无法重新设计现有 PCB
2)温度范围,如-40°C ...+85°C
3) 3)电压电源范围、即必须涵盖2...18V
4) 4)无负载时的电流消耗、例如 Vdd=5V 和25°C 时的300 µA
5) 5)输入电压范围、即0...Vdd-1.5

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 LM2903和 LM2903-N 符合这些要求。

    作为双极器件、LM2903 (-N)消耗约0.8 mA (两个比较器的总数)。 如果您要使用 TLV1822或 TLV1702等节能型 CMOS 器件、则需要使用 SMD 至 DIP 适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您是否有推荐的 SMD 至 DIP 适配器制造商?

    谢谢!

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    不要指望在 DIP 中会有新器件。 我们不会发布 DIP 中的新器件。 现在提供的 DIP 仅用于支持较旧器件上的旧版客户-他们的使用时间可能会受到限制。 任何可用的 DIP 均来自 LM393系列(如 Clemens 所述)。

    有很多适配器。 Aries 是最大的一个,但是像 Chip-Quick, SparkFun 和许多中国制造商的地方。

    可从 DigiKey 和 Mouser (在原型设计部分)或 eBay 和 Amazon 等分销商处获取这些产品。

    只需在互联网上搜索"SOIC 到 DIP 适配器"或"VSSOP 到 DIP"适配器、您就会获得足够的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以购买适配器板并添加运算放大器芯片(自行焊接或由第三方焊接)、但创建您自己的适配器板设计也可能有用、以便您的现有电路板制造商一步即可制造整个适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的建议。 我希望这些能帮助你达莉亚。