This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B:TL331B

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331LV, TLV1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325179/tl331b-tl331b

器件型号:TL331B
主题中讨论的其他器件:TL331LV、 TLV1821

您好!

是否可以获得 VCM、(输入电压范围、数据表、6.8电气特性、第6/27页)、 电压的更多详细信息? 特别是(V+)-2.0V,在-40°C 时是否有效? 0°C 时的电压是多少? 在其他温度下? 如需查看 V_CM = f (temp)的图示会有所帮助。 是否有可能获得此信息?

提前感谢 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 适用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南的第3.4节和3.6节、链接到产品页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如 Clemens 所示、这一切都在应用手册中进行了说明:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    否、我们没有温度的 VCM 限制图。 但随着温度降低至-4mV/°C、该电压确实会偏离 V+。 因此、进行冷操作需要更多的余量、因此 Vcc-2V 过热以覆盖冷范围。 图3-4提供了共模限制的图解表示。

    听起来您正在尝试突破 VCM 限制。 我们真的不建议这样做。 我们将只为 Vcc-2V 超温提供保修。

    如果您的电源电压为5V 及以下、您可以使用 TL331LV、它是轨到轨输入、没有 Vcc-2V 限制。

    如果电源电压超过5V、请查看 TLV1821系列、该系列也具有 R-R 输入和高达40V 的工作电压。