This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:计算电容以消除低增益制度下的振荡(跨阻配置)

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325121/opa847-capacitance-calculation-to-remove-oscillations-at-low-gain-regime-transimpedance-configuration

器件型号:OPA847

Bonjour、

无电路 PCB avec l'amplificateur OPA847 en configuration transsimp é dance. 在220欧姆区域内的一项潜在增益和一项新的决定中,尚有一项法律规定。 Le circuit a é test é avec des valeurs de r é sistance de r é troaction de 1kOhm à plusieurs kOhm sans aucun problème。 一个不具有振荡振荡不具有振幅的物体。 Cette valeur de r é sistance de 220Ohm é tant fixe (Nous avons besoin d'un gain faoyable), nous souhaitons rouver la valeur de la capacit é à mettre en d é rivation dans la Boule de r é troaction. en prenant en compte les é quations dans la section tutoriele, nous avons rouven é que la valeur de la capacit é être if é rieure à la centaine de nf. nous avons test é avec une capacit é de 470pF mais le problème ó n serve。 巴黎圣母院反对至少20欧姆的过山口/ 30 MHz et une r é sistance de 220欧姆。 评论 pouvons nous d é terminer la valeur de la capacit é?

nous avons une question Annex à ce problème ñ o. est-il possible d'acheter un PCB d é valuation pr é vu pour une configuration transsimp é dance avec l'ampli OPA847 ainsi q'une place pour une photodiode ?

Merci beautocou,

阿德里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:

    我将关闭该线程、因为这是一个重复的线程。 我将解答另一主题中的所有问题、因为该说明中还有一些更详细的信息。

    谢谢。

    尼克