This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:能量计数器极性

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1323511/ina228-energy-counter-polarity

器件型号:INA228

您好!
我们需要将 INA228用于电池供电电机应用的能量计。
我们第一次测试发现、累积的能量始终为正、并且计算能量的绝对值。
由于我们拥有一个包含电流的动态系统、因此功率和能量在两个方向上(在电池内和电池外)、此行为(错误或功能)是我们的应用的一个主要缺点。
为什么会这样呢?
是否有类似的器件可以在两个方向上累积能量?
为什么它在数据表中只是表示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    能量累加器是 我们所有器件上的绝对值。 但是、电荷累加器是有方向的。 此外、您可以将能量寄存器与分流电压寄存器中的方向信息相结合、分别跟踪 MCU 上的正能量和负能量。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当两次寄存器读数之间的电流方向不发生变化时、这才有效。 电压在这段时间内保持恒定。  然后、我仍然需要累积控制器中的值。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    很抱歉、我们的器件未设计为在两个方向上单独跟踪电源。 很遗憾、我们对此没有太多可以做的、对于给您带来的不便、我深表歉意。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于新版本来说是个不错的功能。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意! 我将就这一想法与系统联系。 谢谢!