This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:未供电

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324702/ina281-unpowered

器件型号:INA281

您好!

我们通过 INA281B3测量7节电池(VBAT)的充电电流。  当电池供电时、电流反向并且无需测量电流。

当不充电时、我们希望禁用电流测量以节省总体功耗。 因此、我们有了 MOSFET、它会从 VBAT 上断开 INA281。

INA281目前未通电。

(在原理图中、我们拥有 INA280A3、但我们计划将其更改为 INA281B3)

如果我们移除 T13和 T14并始终保持从 VBAT 到 IN-的连接、IN+和 INA281不是通过3.3V_Vcc 供电、这可以吗?

我们已经进行了尝试、从 VBAT 到 INA281的电流非常低。 数据表未提及此类情况。

现在、问题是:

设计 INA281是否可以这样做?  

此致

泰罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terho、

    允许该器件的输入电压高于电源电压、因此不会出现损坏器件的问题。  输入偏置电流将随 Vsense (输入端的 VDifference)变化。  这两个图都可以在 Vs = 0V 时 IB 与 Vcm 和 IB 与 Vsense 的数据表中找到。  这是可以做到的。  

    BTW。  您将通过放置100Ω(R83和 R84)来增加误差、如果可以降低误差、则可以提高精度。  此外、R80的用途是什么?  我认为您不需要该电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我现在看到了。 当 Vs=0V 时、指定 IB 和 Vcm。 我在阅读数据表时错过了这一点。

    降低 R83和 R84。 我们在阅读数据表时也错过了该内容。 最大10R

    您对 R80的设置正确。 它与分流器并联、没有意义。

    非常感谢。 非常感谢您的帮助。   

    此致

    泰罗