This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:请查看原理图

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324636/opa2991-please-review-the-schematic

器件型号:OPA2991

尊敬的 TI 专家:

我的客户利用 OPA2991绘制了自己的原理图。 您能否查看该原理图?

++ OPA_VCC+和 OPA_VCC-是5V~20V 的可变电压。

++ DAC0_OUT 和 DAC1_OUT 为3.3V。

++ OPA_OUT+和 OPA_OUT-的电压与 OPA_VCC+和 OPA_VCC-相关。 (5V~20V 变量。)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我重新安排了电路。 请参阅下面的、以仔细检查是否有任何问题。  

    我仍在检查电路的稳定性分析、很快就会回来与您联系。

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    所有电阻器值是否都将为100千欧?  

    我提出这个问题的原因是、100k Ω 电阻会影响第一级运算放大器的稳定性。 请注意、10pF 负载来自第二级运算放大器的输入电容。  

    在我运行稳定性分析时、我只看到了28.11度的相位裕度。  

    通过将非反相输入引脚的100k Ω 电阻器降至1k Ω、可达到41.58度、略低于我们建议的45度相位裕度。  

    或者、您可以向输入添加10pF、从而获得大约49度的相补角。

    此致、

    R·克利夫