This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:TLV1805

Guru**** 2690155 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, TLV1811, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324788/tlv1805-tlv1805

器件型号:TLV1805
主题中讨论的其他器件: TLV1811TL331

您好!

我正在考虑新设计中的 TLV1805单路 SOT23比较器。 不错的设备、但我有点担心、  

它不会与其他类似的比较器共用一个引脚分配。 在短缺的情况下没有替代。

对于 TLV1805、引脚3是-IN。 更常见的是、其他比较器的+IN。 因此、在 TI 网站上、我查找了具有相同引脚排列的替代产品。

我被指的是 TLV1811 (该页面声称为"较新的引脚 for Pin ")。 它的引脚排列与 TLV1805不同。 TLV1811引脚3是+IN。  

TLV1805数据表是否有错误?

感谢您提前提供快速的回答!

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    否、引脚排列正确。 实际有超过5个 不同的 SOT 引脚排列... "西北"、"东南"(输出点方向)和 TL331型引脚排列最为常见。 总是看输入!

    TLV1805具有"独特"引脚排列。 客户要求是以这种方式完成的(我个人不喜欢...)。 我甚至在数据表引脚排列中提出警告、它与另一个引脚类似、但输入是相反的。

    TLV1811使用更常见的"西北"引脚排列。 这将有更好的机会选择替代方案。 TLV1805具有稍好的输出驱动和更快的速度、但在其他方面与 TLV1811具有相同的功能(省去了关断功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、

    有人应该更正网页(见附件)它有错误。

    抱歉。 无法将 png 附加到此回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您可以直接将图像粘贴到编辑器中。

    我已将代码更改为"P"-功能相同、但引脚分配不同。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 就在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    可以。 我纠正了它。 Web 刷新后,它应该会在几个小时内发生变化。