This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:放大器论坛

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325144/thp210-amplifiers-forum

器件型号:THP210

您好!

我打算将 THP210 IC 用于转差分信号的单端信号。 单端信号最大 5V。 我需要最大。 +8V 差分信号。 因此、我必须根据3.2V/V 调整 THP210的增益。 我在 LTSPICE 仿真了 THP210 IC。 我看到、根据 LTspice 仿真可以实现这一点。


我需要尝试一下该 IC、但现在我没有 THP210 IC。 我只是想知道这个输出的精度。 是否可以将 THP210的增益设置为3.2V/V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    是的、+/- 8V 应该没有问题。  人们遇到的最大问题是在正确的共模输入和输出范围内使用该器件;但是、如果在+/-15V 电源下使用该器件、则5V IN 和+/-8V OUT 不会出现问题。  

    请记住、您消耗的是5V 输入。  这可以解释为具有+2.5V 差分摆幅的2.5V 共模信号。  具有2.5V 共模电压和-2.5V 摆幅的同一信号相当于输入端的0V、随后可 在输出端实现+/- 8V (16V p-p)。   因此、在这种情况下、增益(3.2)可以很好地工作。  不过、如果您认为输入信号是+/- 5V、这实际上是输出端的10V pp 摆幅、而器件会尝试在输出端摆动至32Vpp、 但鉴于总电源电压为30V、这是无法实现的。

    下页提供了一套有关全差动放大器的良好培训:

    www.ti.com/.../ti-precision-labs-op-amps.html

    请查看这些内容、如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。


    我想知道是否可以微调 THP210增益。 (3.2V/V)
    因此、我可以将5V 单端信号更改为+/-8V 差分信号。
    根据你的答复,可以做到。
    我感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    很抱歉、如果上述详情不清楚、答案是肯定的。

    如果您想了解更多详细信息、请告诉我输入电压范围。   

    此致、
    迈克