This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:OPA567

Guru**** 2967670 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324085/opa567-opa567

器件型号:OPA567

你好,艺术

OPA567:设计述评-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

3.输出摆幅限制-对于轻负载和良好的线性响应、输出摆幅限制为0.2V;对于重负载、输出摆幅限制为0.3V。  因此、从技术角度而言、您接近该限值和/或超出了低电流电平的该限值。  您可以确认这是否有问题。  即使施加低电平的电流、二极管电压也急剧升高、因此、只要二极管压降为0.3V 或更大、就应该没问题。

=> 因此、从技术上说、您接近这个限值和/或违反这个低电流电平的限值。

问题1: 如何在上述电路中解决与低电流电平相关的问题?

   使用双电源(+3.3V/-3.3V)是否会在低电流电平下解决运行问题?

   当使用大约0~0.2V 的输入电压时、OPA567的 Vcm 处出现一个类似于图中所示的脉冲。

   这个脉冲持续增加、导致 OPA567发生故障。

问题2.  除了上述电路配置外、是否有其他电路配置可使用如下所示的激光二极管类型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joung:

    Unknown 说:
    q1. 如何在上述电路中解决与低电流电平相关的问题?

    OPA567无法提供低于 ±0.2A 的准确电流源

    Unknown 说:
    Q2.  除了上面描述的电路外,是否有其他电路配置可以使用下面所示的激光二极管类型?

    您可以使用 TLV411X 器件、该器件的拉电流能力最高可达300mA 或略高。   

    e2e.ti.com/.../TLV4111x-current-source.TSC

    应用的电流范围是多少、以及根据要求提供的电流源有多精确? 您的电压瞬态阶跃是什么?  

    由于这是低压电流源应用、因此我们可以从 Howland 电流应用中适配电流升压器设计。 您的可用电源电压轨有一点低、否则我们还有其他选项。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf?ts = 1707859532698&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F\

    https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf?ts = 1707869238054&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond

    首先、感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    由 OPA567组成的电路在行驶过程中突然出现工作故障。

    此时检查 OPA567引脚时、如下所示:

    (输入电压:200mV )

    1. ISET(引脚6):-3.3V

    VO (引脚2、3):0V

    3. V+(引脚1、12):0V

    4. V-(引脚5、4):-3.3V

    5.使能(引脚11):0V

    6.-IN (引脚8):0V

    7.+IN (引脚9):0V

    请分享您对哪些事件可能导致出现此现象的看法

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joung:

    我没有足够的信息表明损坏 OPA567的根本原因是什么。 请向我提供其他测试详细信息。  

    我们是否在谈论下面电路中所示的 Howland 电流 OPA567? 在差分放大器中、输入为-200mV (0-200mV)、输出电流应为-200mV * 0.196V/V/ 0.2 Ω=-196 mA。 您的激光二极管是否具有长引线和电感负载? 您是否在输入端输入了200mV 的脉冲电压? OPA567的散热器如何连接到? 总之、我需要这些详细信息。  请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond

    我使用的是双激光二极管。

    我有一个与下图类似的结构。

    输入电压范围为0V 至2V、所需输出电流范围为0A 至1A。

    我预计计算值为-(Vin/Vin 0.2Ω)*(51k/5.6k) 、并且输入是正弦类型、而不是脉冲类型。

    问题1.

    在上面显示的配置中、当移除双 LD 并检查 VF1的电压时、一些样片会表现出接近0V 的电压。

    为什么 VF1的测量值不能达到上面模拟中所示的-3.3V?

    此致!

    BongJo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BongJo:

    -(Vin/Vin 0.2Ω)*(51k/5.6k)

    您有一个拼写错误。 电路增益为10K/51k 或接近0.196。 因此、负输入电压差值转换为输出端的-Iout 电流。  

    在上面显示的配置中,当移除双 LD 并检查 VF1的电压时,一些样本显示的电压接近0V。

    OPA567正常工作吗? 它是否损坏?

    如果您删除了双 LDS、请使用电流表测量输出电流。 典型 DMM 的输入阻抗为 GΩ Ω 至10s 10MΩ Ω。 您可以将其用作输出端的电流源。 我猜是 OPA567可能达电源轨电压或处于保护模式。 在任何情况下、OPA567在 DMM 测量时未在线性模式下工作。  请使用电流表试用一下、然后告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond

    雷蒙德说:

    OPA567正常工作吗? 它是否损坏?

    =>它在工作。  但是、我无法确定这些异常是否会对 OPA567造成累积损坏。

    请使用电流表试用一下、然后告诉我。  

    以下测量点位于 VF1和 GND 之间、并使用 DMM 测得

    => 1) VF1 (-3.3V): 0A

       2) VF1 (0V): 0.36uA

       3) VF1 (0V):-0.03uA

    这些方面是否会导致 OPA567损坏?

    此致!

    BongJo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bongjo:

    OPA567需要拉/灌 ±200mA 电流 我想知道这是否是您要观察的内容。  

    进行上述测量时、请提供高于0.2V 的输入电压。 请告诉我测量静态测量值时的输入电压信号。 我想同时看到输入和输出响应。 如果不知道输入电压、我就无法中断数据。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德