This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991-Q1:何时是有关 OPA991SQDBVRQ1的 RTM

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324912/opa991-q1-when-is-the-rtm-regarding-opa991sqdbvrq1

器件型号:OPA991-Q1

尊敬的专家:

我的客户对 OPA991SQDBVRQ1感兴趣。

您能告诉我们 RTM 是在什么时候吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    该器件应于2024年第二季度

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的答复。

    我期待2024年第二季度的到来。

    我将与客户分享。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市