This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:Vs=+/-5V 时的输入电压范围

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324887/buf634-input-voltage-range-at-vs--5v

器件型号:BUF634

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BUF634、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——  

我正在考虑将 BUF634置于 Vs=+/-5V 的位置。

您能告诉我们输入电压范围吗?

对于 BUF634A、描述了+/-13V (Vs=+/-15V)输入电压范围。

它应为+/-1V (Vs=+/-5V)。

是否有可能认为 BUF634的输入电压范围与 BUF634A 相同?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何要在新设计中使用 BUF634、而不是 BUF634A?

    对于单位增益缓冲器、输入电压范围和输出电压范围是相同的。 BUF634数据表中指出、要实现10 mA 的输出电流、您需要从电源余量2.1V;对于 BUF634A、该余量是1.8V。更高的输出电流需要更大的余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我知道对于单位增益缓冲器、输入范围与输出电压范围相同。

    因此、当 Vs=+/-5V 时、输入电压范围为电源电压的2.1V、即-2.9V ~+2.9V

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市