This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:H 至 L=L 至 H 的响应时间

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2903B-Q1, LM2903B, LM2903, TLV1812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325432/lm2903b-q1-response-time-h-to-l-l-to-h

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903BLM2903、LM339、 TLV1812

员工很好

我对 LM2903B-Q1数据表(SLCS141L)的内容有疑问。

第21页的响应时间显示了 TR 和 TF 的时间摘要。
•τR 时间(μ s)约为 τR⇒RPULLUP×CL
•τF 时间(μ s)约为 τF⇒RCE×CL
–RCE 可通过在所需温度下取6.14部分线性区域的斜率来确定。
或者通过将 VOL 除以 Iout 来计算

问题1.(LM2903B-Q1)
图3-38 L 至 H RSE 时间约为1us。
我认为有必要将 Rpullup 和 CL 设置为较小的值、以便使这个上升时间陡峭。
你怎么看?
图3-38我希望将 L 到 H 时间设置为与图3-37 H 到 L 相同的上升时间。

问题2.(LM2903B SLCS005AF)
我认为此器件是一款集电极开路输出比较器、输出上升和下降时间由灌电流、Rpullup 和 CL 决定。
图6-4和图6-5同时转换。
请告诉我电源电压、Rpullup 和 CL、以便实现此波形。
图中的波形看起来像是推挽波形。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以;上拉电阻越强、上升时间越短。 它还会增加功率使用量并增加 VOL。 如果您希望输出行为类似于推挽输出、则应使用具有推挽输出的比较器。

    2.图6-5似乎是错误的。 (LM2903和 LM2903B 应非常相似。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    请参阅 LM339系列的第4.2节应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    上升时间完全取决于输出上的 RC 时间常数。 一旦输出"释放"、就由上拉电阻器和杂散电容决定上升时间。

    如果您希望上升时间更快、则必须减小电阻以增加上升时间。

    下降时间取决于输出电容和输出器件的等效输出阻抗(Rdson)(LM339系列通常为~16-20欧姆)

    如果您需要对称边沿、则需要推挽输出器件、例如 TLV1812。

    请记住、上升/下降时间是对比较器响应时间(tpHL/LH)的补充。 不能通过加载输出使比较器"更快"。 您所做的就是锐化边沿速率。

    这些图的条件位于页面顶部:

     除非另有说明、否则 TA = 25°C、VS = 5V、RPULLUP=5.1k、CL = 15 pF、VCM=0V。