This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:直流/直流开关频率

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3302, TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324336/amc3330-dc-dc-switching-frequency

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3302TPSI3050

关于 此处的 E2E 主题、我想了解 AMC3330和 AMC3302内的直流/直流转换器的开关频率是多少。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    应为30MHz。 也请参阅此技术手册、以了解有关此主题的更多信息。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eva 提供的信息和技术手册链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调查是由于排放问题。
    客户在使用 AMC3330和 AMC3302的 CISPR25 EMC 合规性方面存在问题。
    发射结果显示超出了89MHz 中心频率附近的 CISPR25 FM 范围的所有限制。  该设计还具有一个 TPSI3050 (请参阅其他 E2E 主题)、可能会影响89MHz。
    ~、对于 AMC3330和 AMC3302、它们在31MHz 和 Δ I 93MHz 处出现峰值。

    您提供的技术手册主要参考了 CISPR11。  同样的技术是否适用于 CISPR25的缓解?  或者是否应使用其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    是的、他们可以尝试技术手册中的建议。 缓解技术应该可以得到类似的 CISPR25结果。 但是、如果没有参考用于 CISPR25测试、我们就无法保证获得相同的结果。  

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC33xx 是否预计会达到90MHz 处的峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果31MHz 处出现峰值、则90MHz 处的峰值是该值的谐波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    AMC3330/2可以与 TPSI 器件发生反应、具体取决于原理图/布局。 如果能够提供,我们可以进行更彻底的审查。