This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:未上电模式下内部 ESD 二极管的最大电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904-N, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325547/lm2904b-q1-maximum-current-of-internal-esd-diodes-in-unpowered-mode

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904-NLM2904、LM2904B

大家好、

如果 IC 未通电、我对通过内部 ESD 二极管结构的最大允许电流有疑问?

谢谢、此致、

迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904-N (原先由 National Semiconductor 提供)的数据表指定了50 mA。
    LM2904/LM2904B 的数据表未包含此信息、 ( 应用手册 说小于1 mA 可防止相位反转。)

    请注意、该器件具有可过压输入、因此电流仅在电压低于 GND 时流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    正输入电压不会有电流流动。  对于负输入电压、只允许-0.3V。 未指定负电流。 认为-1mA 是安全的是非常合理的。  

    对于输出电压、未指定未通电的电流。 +/-1mA 不应该是有害的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、Clemens、

    感谢您的反馈和答案。

    此致、

    迈克尔