This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:交流迟滞

Guru**** 2555320 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325479/tlv3202-q1-ac-hysterisis

器件型号:TLV3202-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3202

如何设计具有交流迟滞的 TLV3202? 是否有任何参考文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.tina.com/blog/comparator-with-ac-hysteresis/ 说:

    放置一个小型电容器、以将输出边沿转换反馈回比较器同相输入、从而提供瞬时正反馈。 这可以突出比较器响应、并减少开关点处的"抖动"趋势。 如果 R1C1的 RC 时间常数<<波形周期、则比较器跳变点迟滞将在下一次阈值交叉发生时稳定回0V。 (电路由 Neil P. Albaugh TI-Tucson 创建)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saraswathy,

    请记住、交流迟滞是"暂时的"、只对 RC 网络的时间常数有效。

    理论与直流电阻器迟滞相同-在第一个交叉点上使基准远离阈值、以抑制任何进一步的转换。 该比率将为等效电容器 Z 和输入源电阻(R1)。

    但与直流电阻器迟滞漂移不同、无论当前输出状态如何(时间常数)、交流阈值都会快速"恢复"到原始阈值。 因此、这会导致噪声信号出现"突发"行为。 实际电容值往往由实际系统中的试错决定(很难计算)。

    通常、反馈电容器在几十到几百个 pF 范围内。 电容器过大会导致输入端出现负瞬态、因此必须注意确保产生的输入反馈不超出输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,这是否意味着只能设计一个阈值? 在使用运算放大器的直流迟滞中、我们为上限和下限阈值设计 R 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;对于交流迟滞、您并不总是具有固定的开关阈值。 假设电路已恢复、任何超过直流阈值的信号都将触发比较器切换。 但在切换完成后、阈值会直接移动(甚至上升到电源轨)、并缓慢恢复到直流阈值。