This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290-Q1:设计审查

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326838/ina290-q1-design-review

器件型号:INA290-Q1

您好!

您能否审查设计以满足以下要求?

电流检测30A

总线电压18VDC-36VDC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计工作原理。 在使用条件下、也可以使用 INA290A2或 A3、以便利用更大部分的输出范围。

    此致、Guang