This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:输入电压

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325350/amc1200-input-voltage

器件型号:AMC1200

各位专家、您好!

我之前查看过数据表中的基准电路、我认为这是一个可以测量交流电流的电路。
・VINN 与 GND1具有相同的电位。
・VINP 具有达到 VINN 的正电位和负电位。
在这种情况下、VINP 将低于 GND1、无法测量负电压。 我的理解是否正确?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    您在查看数据表中的哪个电路?  

    如果 VINN 接地、则 VINP 可以在差分输入中摆动整个范围。 但输入之间的电位差仍然可能为正、也可能为负。 差分输入电压为 VINP - VINN。  

    如果我能回答其他问题、请告诉我。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    这里是一个客户提到过的电路。 您的意思是 VCM 的额定值为-160mV (min)~VDD1 (max)、因此 VINP 可以输入-160mV。 我的理解是否正确?


    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    是的、您的理解听起来是正确的。 共模电压意味着对地差分输入之间的平均值应在您提到的范围内。 如果负输入连接到接地端、则 VINP 只需处于该范围内。

    此原理图建议使用 RC 滤波器来滤除两个差分输入。 此外、请注意、这些电容器(C2、C3和 C4)的值不匹配可能会导致调制器输入端出现共模误差。  

    此致、

    评估