This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:原理图审阅和建议

Guru**** 2905980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331LV, TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326374/tl331-schematic-review-and-recommendation

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件:TLV7021

您好、团队成员:

我们使用 TL331IDBVR 作为比较器、请帮助查看 原理图。

我们是否需要添加 RFB? 建议值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实建议具有一些迟滞。 该电压应大于预期噪声。

    TL331没有轨到轨输入;当两个输入都高于1.3V 时、它无法正常工作。使用具有轨到轨输入的器件(如 TL331LV)或具有内置迟滞的比较器(如 TLV7021)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。  

    请查看我们有关迟滞设计的一些材料:  

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

    正如 Clemens 提到的、要添加的噪声量取决于预期的噪声大小、但通常我们建议添加磁滞。

    对于3.3V 等低压操作系统、我们推荐 TL331LV、因为它是轨到轨、适用于此应用、因为它可直接替代。