This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702:TLV3702IDGKR ESD 等级?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326680/tlv3702-tlv3702idgkr-esd-rating

器件型号:TLV3702

大家好、数据表中显示"ESD 表"是在版本1中添加的、但我在数据表中找不到详细信息。  TLV3702IDGKR 的 ESD 等级是多少? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、您好!

    版本注释中的文本为"锅炉面板"文本、在数据表转换为"新"格式(通常包含 ESD 表)时使用。

    我没有找到商用器件的任何数据、但汽车版通过了2kV HBM 和500V CDM。